Editor dei collegamenti dinamici avanzati

L'editor dei collegamenti dinamici avanzati consente di aggiungere una logica avanzata al valore del nodo sorgente. L'editor dei collegamenti dinamici avanzati viene visualizzato nella scheda
Avanzato
del browser di collegamento dinamico.
Per ulteriori informazioni sul browser di collegamento dinamico, vedere Browser Collegamento dinamico.
È anche possibile aprire l'editor dei collegamenti dinamici avanzati nell'editor selezionando
Apri nell'editor
. L'apertura dell'editor dei collegamenti dinamici avanzati nell'editor è utile se si modifica un collegamento dinamico avanzato con una logica lunga.
SUGGERIMENTO: Se sono aperti più browser di collegamento dinamico, è possibile aprire una sola scheda
Avanzato
nel browser dei collegamenti dinamici. Se l'editor dei collegamenti dinamici avanzati è aperto quando si apre un collegamento dinamico, la scheda
Avanzato
ritorna in primo piano.
Elemento
Nome
Descrizione
Base
Ritorna alla scheda
Base
del browser dei collegamenti dinamici. Vedere Browser Collegamento dinamico.
Avanzato
Visualizza questa scheda
Avanzato
per creare un collegamento dinamico avanzato.
Percorso
Il percorso della variabile impostato dal collegamento dinamico avanzato.
Diagramma a blocchi
Mostra il flusso di trasformazioni effettuate dai collegamenti dinamici e dai convertitori.
Direzione collegamento dinamico
Impostare la direzione tra i blocchi nel diagramma. La direzione cambia quando si seleziona l'icona:
  • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
  • Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
  • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
Inserisci
Interrompere la catena del collegamento dinamico inserendo un blocco convertitore per manipolare l'output.
È possibile utilizzare Inserisci per aggiungere un'ulteriore elaborazione a un output di un altro blocco. Ad esempio, è possibile moltiplicare il risultato di un Valutatore di espressioni per valori costanti.
Aggiungi collegamento dinamico
o
Modifica collegamento dinamico
Specificare o modificare l'associazione tra l'origine e l'elemento padre.
Chiudi
Chiudere il browser dei collegamenti dinamici.
Rimuovi link
Rimuove il collegamento dinamico dalla proprietà.
Apri nell'editor
Apre il diagramma a blocchi del collegamento dinamico avanzato nell'editor.
Configure
Configura
Dalla scheda dell'editor di collegamenti dinamici avanzati, utilizzare
Configura
Aggiungi l'indice array padre
per collegare la variabile sorgente a un indice specifico della variabile padre.
Utilizzare
Configura
Aggiungi convertitore di percorso dinamico
per creare un
Convertitore chiave-valore
o un
Convertitore condizionale
.
Utilizzare
Configura
Modalità EU
per creare un nuovo convertitore sul quale è possibile creare in modo dinamico il percorso di origine delle variabili. Queste opzioni sono disponibili solo per le unità ingegneristiche:
  • Predefinito
    . Non viene applicata alcuna conversione.
  • Localizza
    . Imposta l'unità di misura della variabile padre in base alle impostazioni locali dell'utente.
  • Copia EU da sorgente
    . Imposta l'unità di misura della variabile padre come unità di misura della variabile di origine.
Elimina
Dalla scheda dell'editor dei collegamenti dinamici avanzati, rimuovere il convertitore o il collegamento dinamico e i relativi elementi figli.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal