Modificare un collegamento dinamico
Modificare un collegamento dinamico per cambiare la variabile di origine o risolvere un collegamento interrotto o non risolto. Inserire un segnaposto, ad esempio {0} per rendere dinamico il collegamento. I collegamenti interrotti visualizzano
nella proprietà, mentre i collegamenti non risolti visualizzano
. I collegamenti dinamici non risolti possono non essere risolti in fase di progettazione, ma possono essere validi a runtime, ad esempio quando si imposta un collegamento dinamico che passa attraverso un pannello dinamico.


Per modificare un collegamento dinamico, modificare manualmente il collegamento, selezionare una nuova origine oppure trascinare una nuova origine nel collegamento dinamico in
Proprietà
.- Per modificare manualmente il collegamento dinamico:
- InProprietàpassare il puntatore del mouse su un collegamento dinamico e selezionare.
- Modificare il percorso e premere.EnterSUGGERIMENTO: È possibile modificare gli indici Alias.
- Per modificare il collegamento dinamico selezionando una nuova origine:
- InProprietà, nella proprietà con il collegamento dinamico selezionare il collegamento nella proprietà o selezionare.Modifica collegamento dinamico
- Nel browser dei collegamenti dinamici, selezionare un nodo che funga da origine della proprietà del valore.
- (Opzionale) InAttributo, selezionare l'attributo OPC UA da applicare al nodo selezionato. Ad esempio, selezionareBrowseName,ValoreoDisplayName.
- (Opzionale) InFormato, selezionare il formato da applicare alla variabile selezionata.
- (Opzionale) InIndice array, selezionare l'indice dell'array della variabile selezionata. Questa opzione è visualizzata solo per le variabili di array.
- InIndice bit, selezionare l'indice per accedere al bit specificato della variabile selezionata.
- (Opzionale) Per creare un collegamento dinamico avanzato, selezionareAvanzato.NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere Creare un collegamento dinamico avanzato.
- ScegliereSeleziona.
- Per modificare il collegamento dinamico trascinando una nuova origine, trascinare la nuova origine nel collegamento dinamico esistente inProprietà.
- Per ripristinare un collegamento dinamico per il quale è stata selezionata la variabile, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore della proprietà, quindi selezionareRipristina link.
Fornire un feedback