Aggiungere un client OPC UA
Configurare un client OPC UA per importare nodi in fase di progettazione da un server OPC UA.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- SelezionareConfigura le comunicazioni verso i dispositivi.
- SelezionareNuovo client OPC UA.
- (Opzionale) Modificare il nome del client OPC UA.
- SelezionareAvanti.
- InProprietàconfigurare le impostazioni di base del client OPC UA e selezionareAvanti.
- Endpoint URL server. Protocollo di comunicazione e indirizzo di rete dell'endpoint sul server OPC UA.
- Modalità sicurezza messaggi minima:
- Nessuno. I messaggi possono essere non firmati e non crittografati.
- Firma. I messaggi devono essere firmati o firmati e crittografati.
- Firma e crittografia. I messaggi devono essere firmati e crittografati.
- Criteri di sicurezza minima:
- Nessuno. Il client OPC UA non richiede un criterio di sicurezza specifico.
- Basic256Sha256. Il client OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. Il client OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
- Aes256_Sha256_RsaPss. Il client OPC UA richiede questo criterio.
- File di certificato client. Il file di certificato pubblicoDERdel client OPC UA (X509v3).SUGGERIMENTO: Il file di certificato client deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- File di chiave privata client. Il filePEMdi chiave privata del client OPC UA codificato con ASCII Base64.SUGGERIMENTO: Il file della chiave privata del client deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- SelezionareAvanti.
- Configurare l'importazione NodeSet:
- Per importare il NodeSet in modalità online, impostare il selettore suOnline.SUGGERIMENTO: La modalità online si basa sul valore diEndpoint URL serverdell'oggetto client OPC UA. SelezionareAggiornaper aggiornare i nodi pubblicati dal server OPC UA.
- Per importare tag in modalità offline, impostare il selettore suOfflinee nelPercorso filefornire un percorso al fileXMLcon il NodeSet.
- Selezionare i nodi da importare e selezionareAvanti.
- (Opzionale) Per configurare un altro client OPC UA, selezionareConfigura un altro dispositivoe ripetere la procedura.
- SelezionareEsci.
Nella cartella
OPC-UA
della Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto client OPC UA configurato.- (Opzionale) Configurare le proprietà del client OPC UA avanzate. Vedere Configurare il client OPC UA.
- (Opzionale) Configurare i nodi da importare a runtime. Vedere Importare nodi a runtime.
opc ua client
client
Fornire un feedback