Aggiungere una barra degli indirizzi
Aggiungere una barra degli indirizzi per l'oggetto
Browser web
.
SUGGERIMENTO:
L'indirizzo inserito deve iniziare con il protocollo. Ad esempio,
https://rockwellautomation.com
Prerequisiti
- Per aggiungere una barra degli indirizzi
- InVista progetto, creare un oggettoBrowser web.
- Creare un oggettoEtichetta modificabile.
- Creare una variabile con il tipo di dati String.Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.
- (Opzionale) Determinare la pagina iniziale immettendo un indirizzo web come valore della variabile.Ad esempio, immetterehttps://www.rockwellautomation.com
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàTestodell'oggettoEtichetta modificabilee la variabile.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàURLdell'oggettoBrowser webe la proprietàTestodiEtichetta modificabile.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
address
Fornire un feedback