Configurare un pulsante a discesa

Configurare un oggetto
Pulsante a discesa
collegandolo con un tipo di oggetto contenitore.
  1. In
    Vista progetto
    , creare un tipo di oggetto contenitore da visualizzare quando si seleziona il pulsante a discesa.
    Per ulteriori informazioni, vedere Creare un tipo di oggetto grafico.
    Ad esempio, creare un tipo pannello.
  2. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore e selezionare
    Nuovo
    Contenitori
    Pulsante a discesa
    .
  3. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    Pannello
    e il tipo di oggetto contenitore.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal