Caricare un'applicazione
Utilizzare il widget Carica applicazione per caricare un'applicazione FactoryTalk Optix sul dispositivo da un'unità USB.
- Nel dispositivo, aprire la pagina con il widget Carica applicazione.
- InImmetti percorso applicazione, passare all'applicazione FactoryTalk Optix da caricare dall'unità USB o selezionareSfogliaper cercare l'applicazione.
- Se è stata creata una password quando è stata esportata l'applicazione, immettere la password inPassword.
- Specificare se i file dell'applicazione esistenti nel dispositivo remoto devono essere mantenuti o sostituiti:
- SelezionareElimina i file dell'applicazione con l'aggiornamentoper sostituire i file dell'applicazione FactoryTalk Optix, ad esempio il registro dati, se si sta scaricando una nuova applicazione FactoryTalk Optix.
- DeselezionareElimina i file dell'applicazione con l'aggiornamentoper conservare i file dell'applicazione FactoryTalk Optix esistenti, ad esempio il registro dati, se si sta scaricando la stessa applicazione FactoryTalk Optix con solo piccole modifiche o aggiunte.
#####visualizza gli eventuali errori o messaggi di diagnostica che si verificano durante il caricamento dell'applicazione FactoryTalk Optix. - SelezionareCarica.
Fornire un feedback