Animare un oggetto grafico
Aggiungere e configurare proprietà di animazioni numeriche, sequenziali o parallele per animare un oggetto.
SUGGERIMENTO:
Le animazioni non modificano i valori effettivi delle proprietà degli oggetti e sono molto più efficienti rispetto all'utilizzo di script o tag per il controllo dei valori delle proprietà. Per esempi di animazione, scaricare, estrarre e aprire il progetto da AnimationsExample.zip.
- InVista progetto, selezionare l'oggetto da animare.
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionare una delle opzioni seguenti:
- Animazione numerica. Animare oggetti modificando il valore in un altro valore nel corso di un tempo specifico.
- Animazione sequenziale. Animare oggetti con una semplice transizione in modalità seriale.
- Animazione parallela. Animare oggetti con una semplice transizione in modalità parallela.
SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una proprietà che supporta le animazioni e selezionare. - (Opzionale) Per combinare animazioni diverse per lo stesso oggetto, ripetere 2.
- Configurare le proprietà dell'animazione. Vedere Proprietà delle animazioni.
animate
Fornire un feedback