Configurare un salvaschermo

Configurare un salvaschermo per nascondere l'interfaccia dell'applicazione dopo un periodo di inattività specificato.
  1. Configurare un oggetto salvaschermo:
    1. Aggiungere un rettangolo o un contenitore diverso e configurare gli oggetti figli per creare un salvaschermo.
      Per ulteriori informazioni, vedere Oggetti grafici.
    2. In
      Vista progetto
      , selezionare l'oggetto salvaschermo e, in
      Proprietà
      , impostare i seguenti valori:
      • Visibile
        . Impostare su
        Falso
        .
      • Visibile ai clic
        . Impostare su
        Vero
        .
    3. In
      Eventi
      , accanto all'
      evento MouseDown
      selezionare
      Add
      e selezionare
      Comandi
      Comandi per variabili
      Imposta valore variabile
      .
    4. In
      Argomenti di input
      , in
      VariableToModify
      , selezionare
      Seleziona nodo
      e quindi selezionare la proprietà
      Visibile
      dell'oggetto salvaschermo.
    5. Impostare
      Valore
      su
      Falso
      .
    6. Assicurarsi che l'oggetto salvaschermo sia nell'ordine Z più alto trascinandolo nella parte inferiore del contenitore in
      Vista progetto
      .
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    e cercare
    Idle Timeout
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Timeout di inattività
    direttamente in
    MainWindow (type)
    o nella pagina in
    Vista progetto
    per visualizzare il salvaschermo.
    Per ulteriori informazioni sulle pagine, vedere Pagina.
  4. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. In
    Vista progetto
    , selezionare
    IdleTimeoutLogic
    e impostare i seguenti valori in
    Proprietà
    :
    • Abilitato
      . Impostare su
      Vero
    • Durata
      . Impostare il timeout di inattività.
  6. In
    Vista progetto
    espandere la
    IdleTimeoutLogic
    importata e selezionare
    OnTimeout
    .
  7. In
    Proprietà
    , nel valore
    OnTimeout
    , selezionare
    Edit
    e selezionare
    Comandi
    Comandi per variabili
    Imposta valore variabile
    .
  8. In
    Argomenti di input
    , in
    VariableToModify
    , scegliere
    Seleziona nodo
    e selezionare la proprietà
    Visibile
    dell'oggetto salvaschermo.
  9. Impostare
    Valore
    su
    Vero
    .
Scaricare un progetto di esempio:
ScreenSaver.zip.
SUGGERIMENTO: È possibile creare una pagina di login da visualizzare dopo un logout automatico. Una pagina di login d'esempio potrebbe includere un oggetto rettangolo inizialmente nascosto che si adatta alle dimensioni della finestra principale e ha il valore
Visibilità
impostato su
Falso
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal