Configurazione delle porte di rete
Configurare firewall e porte per garantire la corretta comunicazione. Esaminare i valori predefiniti per le porte configurabili dall'utente e l'elenco completo delle porte utilizzate da
FactoryTalk Optix
per le connessioni in ingresso e in uscita.
SUGGERIMENTO:
Le porte 80 e 443 potrebbero essere già configurate per dispositivi come OptixPanels e EECM (Embedded Edge Compute Module).
Moduli FactoryTalk Optix
- WebPresentationEngine
- Protocollo: Questa porta è configurabile. Se Protocollo è vuoto, la porta riflette la configurazione del protocollo.
- Se impostato su HTTP: 80/TCP
- Se impostato su HTTPS: 443/TCP
- ApplicationUpdateServer
- Porta fissa: 49100/TCP
- Driver di comunicazione
- Driver RA Ethernet/IP
- Porta: 44818/TCP
- Modbus
- Porta: 502/TCP
- Melsec FX3U: Configurare la porta TCP sul PLC.
- Porta predefinita: 1034/TCP
- Melsec Q: Configurare la porta TCP sul PLC.
- Porta predefinita: 1/TCP
- Omron Ethernet/IP
- Porta: 44818/TCP
- Omron FINS
- Porta: 9600/TCP
- S7 TCP
- Porta: 102/TCP
- S7 TIA
- Porta: 102/TCP
- TwinCAT
- Porta: 851/TCP
- CODESYS
- Porta: 1217/TCP
- DataStore
- SQL/SQL Express
- Porta: 1433
- MySQL
- Porta: 3306
- Autenticazione degli utenti
- LDAP: Configurabile nell'indirizzo del server di dominio
- Porta predefinita 39.
- AD: Questa porta è configurabile. Se AD è vuoto, la porta riflette la configurazione del protocollo.
- La porta predefinita è 39.
- OPC UA
- Server: Configurabile dall'utente
- Porta predefinita: 59100/TCP
- Client
- La porta dipende dalla configurazione del server di origine.
- Servizio FTRA
- Porte: 5000/TCP, 14273/TCP e 5936/TCP
- FT Hub
- FactoryTalk Optix agisce come un client, utilizzando una porta casuale a ogni connessione.
Moduli esterni da TemplateLibrary
- MQTT (PushAgent e MQTTLogic):Configurare queste porte in base alla configurazione del server:
- Standard: 1883/TCP
- Sicurezza: 8883/TCP
- Email (AlarmsWithEmailNotification):Configurare queste porte in base alla configurazione del server:
- SMTP
- 57/TCP, 25/TCP o 465/TCP
Fornire un feedback