Configurare una tastiera personalizzata
Configurare una tastiera virtuale personalizzata aggiungendo un oggetto Tastiera e regolando gli oggetti e le proprietà figlio.
Prerequisiti
Selezionare il motore della tastiera virtuale personalizzato impostando
Tastiera virtuale
su Personalizzato
. Vedere Configurare presentation engine.- Per configurare una tastiera personalizzata
- Nellavista ProgettoespandereUI, fare clic con il pulsante destro del mouse suTastieree selezionareTastiera.SUGGERIMENTO: È possibile importare una tastiera predefinita dalle librerie se non si desidera aggiungere tutti i tasti della tastiera da zero. È possibile modificare la tastiera importata in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, vedere Importazione di un template.
- InProprietà, impostare le opzioni della tastiera:
- Impostazioni locali. Impostazioni locali per le quali utilizzare la tastiera virtuale. Per ulteriori informazioni, vedere Sessioni e impostazioni locali.SUGGERIMENTO: Se non si specifica una tastiera personalizzata per le impostazioni locali correnti, FactoryTalk Optix utilizza la prima tastiera disponibile dopo la proprietàFallback impostazioni localidell'oggetto del progetto.
- Tipo di tastiera.Alfanumerico,Numericoo un tipo di tastiera personalizzata.Ad esempio, impostareTipo di tastierasuCustomKeyboard
- Controllo pre-modifica. Collegamento dinamico a un oggetto grafico che visualizza il testo da applicare al termine della modifica. Per esempio, un collegamento dinamico a una casella di testo.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- InVista progetto, per aggiungere tasti della tastiera, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tastiera e selezionare:
- Pulsante di testo della tastiera, quindi inProprietàimmettere un carattere inTasto.Ad esempio, immettereqinTasto.SUGGERIMENTO:I caratteri sono automaticamente maiuscoli o minuscoli in base al valore della proprietàMaiuscAttivodel tasto della tastiera Maiusc. È anche possibile utilizzare il valoreMaiuscAttivonella logica dell'applicazione.Non è possibile utilizzare emoticon per i caratteriChiave.
- Pulsante di simbolo della tastiera, quindi inProprietàselezionare un simbolo.Ad esempio, selezionareImmettidaSimbolo.
- (Opzionale) InProprietà, modificare le proprietàDimensione e layouteAspettodella tastiera.
- (Opzionale) InVista progetto, espandere l'oggetto tastiera e gestire gli oggetti figlio.SUGGERIMENTO:Ad esempio, è possibile:
- Configurare gli oggetti grafici esistenti. Ad esempio, modificare gli stili di tasti della tastiera specifici. Vedere Applicare uno stile di controllo a un oggetto grafico.
- Aggiungere oggetti grafici. Ad esempio, aggiungere un rettangolo a tinta unita per creare un effetto di sfondo o un'etichetta per fornire un contesto aggiuntivo. Vedere Oggetti grafici predefiniti.
Implementare la tastiera personalizzata nel progetto. Vedere Selezionare una tastiera.
Fornire un feedback