Selezionare una tastiera
Impostare la tastiera virtuale predefinita per un presentation engine e impostare tastiere virtuali specifiche per oggetti grafici specifici con input di testo.
SUGGERIMENTO:
È possibile selezionare solo tastiere virtuali in fase di progettazione.
Prerequisiti
Per applicare una tastiera virtuale personalizzata, configurare una tastiera virtuale personalizzata. Vedere Configurare una tastiera personalizzata.
- Per applicare una tastiera
- ImpostareTastiera virtualesu:
- Incorporato. La tastiera virtuale predefinita disponibile solo per il presentation engine nativo.
- Personalizzato. Tastiera virtuale personalizzabile disponibile sia per il presentation engine nativo che per il presentation engine web. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare una tastiera personalizzata.
Per ulteriori informazioni, vedere Configurare presentation engine. - (Opzionale) Impostare tastiere virtuali specifiche per oggetti grafici specifici:
- InVista progetto, selezionare un oggetto grafico che consente di inserire testo.Per esempio, selezionare una casella di testo. Vedere Casella di testo.
- Nella parte superiore inProprietà, selezionare, quindiTastiera.
- DaTipo di tastiera, selezionare una tastiera virtuale personalizzata o incorporata.
Fornire un feedback