Importazione di un template
Posizionare un template in un nodo nella
Vista progetto
per aggiungere l'oggetto, il tipo di oggetto o una variabile al progetto.
SUGGERIMENTO:
Se il template è un oggetto grafico, è possibile trascinare l'elemento grafico dalla libreria nell'editor.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- (Opzionale) InLibrerie, selezionare, quindi selezionareMantenere i percorsi sugli elementi della libreria.SUGGERIMENTO:Per impostazione predefinita, l'importazione di un template con dipendenze crea gli oggetti nel nodo padre del template importato. Mantenere i percorsi sugli elementi della libreria per importare le dipendenze del template nei relativi nodi originali.Ad esempio, se si importa un widget che dipende da oggetti che si trovano nella cartellaModello, selezionareMantenere i percorsi sugli elementi della libreriaper ricreare gli oggetti nella cartella Modello.
- Per uno dei seguenti casi:
- Trascinare un template dalla libreria in un nodo inVista progetto.
- Trascinare un template di oggetto grafico dalleLibrerieall'editor o allaVista progetto.
- Se il template è un tipo di oggetto, selezionare:
- Importa come tipo. Aggiungere nel progetto un tipo di oggetto in base al template.
- Importa come istanza. Aggiungere nel progetto un'istanza di oggetto in base al template.
Fornire un feedback