Aggiungere un Publisher MQTT

Aggiungere un Publisher MQTT

Configurare un Publisher MQTT in modo che pubblichi messaggi sul topic definito di Broker MQTT. Qualsiasi client MQTT sottoscritto a quel topic riceve i messaggi.
SUGGERIMENTO: Il publisher supporta solo variabili scalari. Array, UDT e altre variabili non scalari non sono supportate.
  1. In Vista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MQTT
    , quindi selezionare
    Nuovo
    Publisher MQTT
    .
  2. In configurare:
    Modalità di campionamento
    • Nessuna
      : la registrazione automatica è disabilitata. È possibile registrare tramite invocazione del metodo Campiona
    • Periodica
      : registra a intervalli regolari i valori di tutte le variabili selezionate
    • Cambiamento di valore
      : registra a intervalli regolari i valori delle sole variabili selezionate che hanno subito una variazione rispetto al campionamento precedente.
    Periodo di campionamento
    Intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo, in modalità Periodica.
    Tempo di polling
    Intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo, in modalità Cambiamento valore.
    Cartella
    Una cartella che contiene variabili i cui valori verranno inviati al broker. Il nodo Cartella deve essere un oggetto globale e non un oggetto basato sulla sessione.
    Topic
    Un topic MQTT a cui il publisher invia messaggi.
    QoS
    Qualità del servizio (QoS) MQTT, definisce la garanzia di consegna per un messaggio specifico (0, 1, 2).
    0
    : al massimo una volta (è possibile la perdita dei messaggi).
    1
    : almeno una volta (garantisce la consegna dei messaggi in caso di possibili messaggi duplicati).
    2
    : esattamente una volta (garantisce il recapito dei messaggi senza duplicazione).
    Mantenere
    Abilita o disabilita la memorizzazione dei messaggi di lettura sul topic.
Nella cartella
MQTT
della
Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto
Publisher MQTT
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal