Domande frequenti su sviluppo e scripting
Come si sviluppano script in FactoryTalk Optix Studio? Quali linguaggi sono supportati?
È possibile sviluppare script NetLogic in C# con FactoryTalk Optix Studio e un editor di codice esterno per estendere le funzionalità dei progetti FactoryTalk Optix. Vedere Estensione dei progetti.
Sono disponibili esempi di script NetLogic?
Sì, esistono esempi di script NetLogic. Vedere Esercitazione sulle NetLogic.
È possibile usare pacchetti esterni nei miei script NetLogic?
Sì, è possibile utilizzare pacchetti NuGet® esterni negli script NetLogic. Vedere Pacchetti NuGet.
Per lavorare con un firmware specifico è necessario usare una particolare versione di FactoryTalk Optix?
Per il firmware 6, è necessario utilizzare FactoryTalk Optix versione 1.5 o successiva.
È possibile sviluppare un'interfaccia utente reattiva con FactoryTalk Optix?
Sì, è possibile sviluppare un'interfaccia utente reattiva con FactoryTalk Optix Studio. Vedere Interfaccia utente reattiva.
Dove è possibile trovare e scaricare esempi di applicazione FactoryTalk Optix?
È possibile trovare e scaricare esempi di applicazione FactoryTalk Optix nella Guida di FactoryTalk Optix. Vedere Esempi di applicazione. È anche possibile trovare esempi nella pagina
Risorse
di FactoryTalk Hub.Quali sono i driver di comunicazione disponibili in FactoryTalk Optix?
È possibile verificare e ottenere informazioni sui driver di comunicazione disponibili nella Guida di FactoryTalk Optix. Vedere Panoramica dei driver di comunicazione e Driver di comunicazione.
È possibile eseguire il downgrade del firmware di Optix Panel?
No, l'unico modo per eseguire il downgrade del firmware di Optix Panel è eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica del pannello.
Fornire un feedback