Sviluppare una soluzione per l'importazione di oggetti

Sviluppare una soluzione per l'importazione di oggetti

Questo script di fase di progettazione crea oggetti nel progetto in base ai dati provenienti da un file
CSV
.
SUGGERIMENTO:
È possibile scaricare un progetto di esempio da:
ObjectsFromCSV.zip
Prerequisiti
Nel seguente esempio, il file
CSV
contiene informazioni relative agli allarmi e alle variabili del modello utilizzate da questi allarmi.
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
Descrizione delle colonne
CSV
Colonna n. 1
Colonna n. 2
Colonna n. 3
Colonna n. 4
Indica se è necessario creare una variabile di progetto (parola chiave
variable
) o un allarme (parola chiave
alarm
).
Indica il nome del nodo da creare.
Indica il tipo di dati da utilizzare per creare la variabile:
  • Digitale (parola chiave
    digital
    )
  • Limite (parola chiave
    analog
    )
Indica la variabile a cui puntare l'allarme.
SUGGERIMENTO: Il file
CSV
fa parte del progetto di esempio. È anche possibile scaricare il file
CSV
singolarmente da: alarms.csv
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Salvare il progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal