Nodi della sessione

L'alias
{Sessione}
punta al nodo
Sessione
per la sessione di runtime corrente.
FactoryTalk Optix Studio
crea automaticamente collegamenti dinamici con i nodi all'interno del nodo
Sessione
.
I nodi di sessione includono:
Nodo
Descrizione
Gruppi
Possono essere definiti e utilizzati gruppi nel progetto. Ciascun gruppo visualizza un valore:
  • 0
    . L'utente corrente è membro del gruppo.
  • 1
    . L'utente corrente non è membro del gruppo.
MeasurementUnits
Elenco delle grandezze disponibili. Ciascuna quantità presenta proprietà in base alle impostazioni locali:
  • Descrizione
    . Descrizione dell'unità di misura, ad esempio Celsius.
  • DisplayName
    . Simbolo dell'unità di misura, ad esempio °C.
  • UnitId
    . ID unità di misura secondo OPC UA.
Impostazioni locali
Array di identificativi di impostazioni locali della sessione. Questo nodo specifica tutte le impostazioni locali supportate dall'interfaccia utente.
Utente
Proprietà per l'utente:
  • LocaleIds
    . Gli ID delle impostazioni locali dell'utente.
    • Dominio
      . Il dominio AD dell'utente corrente.
Ruoli
Possono essere definiti e utilizzati ruoli nel progetto. Ciascun ruolo visualizza un valore:
  • 0
    . L'utente corrente è membro del ruolo.
  • 1
    . L'utente corrente non è membro del ruolo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal