Editor di array
Utilizzare l'editor di array per modificare i valori delle variabili array.
SUGGERIMENTO:
Aprire un massimo di 10.000 elementi nell'editor di array. Se si supera il numero massimo di 10.000 elementi, non è possibile aprire l'editor.
Editor di array

Elemento | Nome | Descrizione |
---|---|---|
![]() | ![]() Aggiungi | Aggiunge una cella a un array non vincolato. |
![]() | Elimina | Rimuove una cella da un array non limitato. |
![]() | Colonna delle celle dell'array | Elenca le celle dell'array. |
![]() | Colonna del valori dell'array | Elenca i valori di cella modificabili dell'array.
SUGGERIMENTO:
Se l'array elenca colori, è possibile selezionare l'anteprima di un colore per aprire il selettore colore. È possibile creare collegamenti dinamici nei valori di cella e rendere dinamico l'indice dell'array padre. Per ulteriori informazioni, vedere Creare collegamenti dinamici. |
![]() | Pulsante Applica | Applica le modifiche ai valori dell'array e chiude l'editor. |
![]() | Pulsante Annulla | Annulla le modifiche ai valori dell'array e chiude l'editor. |
![]() | Pulsante Apri in una scheda | Apre l'editor di array nel riquadro centrale. |
array
array editor
Fornire un feedback