InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
Crea una variabile analogica di progetto derivata da
AnalogItemType
, che contiene il tipo di dati indicato e restituisce un oggetto C# IUAVariable
corrispondente.static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId);
Argomenti
- browseName(QualifiedName)
- IlBrowseNamedella nuova variabile.
- dataTypeId(NodeId)
- Il tipo di dati contenuto nella nuova variabile.SUGGERIMENTO: Un nodo all'interno della classeDataTypesrappresenta il tipo di dati. Ad esempio,OpcUa.DataTypes.Boolean.
Restituisce
- IUAVariable
- Un oggetto C# che corrisponde alla variabile di progetto creata.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che crea una variabile analogica (
MyAnalogVar
) che contiene un tipo di dati float:var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
Fornire un feedback