Modificare un logger dei dati

Modificare un logger dei dati

Modificare un logger dei dati esistente.
Prerequisiti
  1. Per modificare un logger dei dati
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  3. Nell'editor, selezionare
    Configura un logger dei dati
    .
  4. Selezionare l'oggetto logger dei dati da modificare.
  5. Se necessario, modificare il
    Nome
    e le proprietà del logger.
  6. Selezionare
    Avanti
    .
  7. Se non esiste nessun database per il logger, creare un database:
    SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un database esistente e selezionare
    Duplica
    . La duplicazione di un database è utile se si desidera creare un database in base a un database esistente.
    1. Selezionare
      Nuovo database
      e compilare:
      • Nome
        . Un nome per il database.
      • Tipo
        . Selezionare
        Interno
        o
        Connessione ODBC
        .
    2. Selezionare
      Avanti
      .
    3. Impostare le proprietà del database.
    4. Selezionare
      Avanti
      .
  8. Selezionare il database in cui archiviare i dati del logger e selezionare
    Avanti
    .
  9. Selezionare le variabili da loggare e selezionare
    Avanti
    .
    SUGGERIMENTO: È possibile individuare le variabili utilizzando il campo di ricerca.
  10. Selezionare
    Esci
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal