Oggetto sistema
L'oggetto
Sistema
fornisce la configurazione di rete per il sistema tramite le impostazioni di rete e IP. Aggiungere l'oggetto Sistema
per accedere alle impostazioni del sistema come data e ora e indirizzi IP delle interfacce di rete a runtime oppure per riavviare il sistema. Aggiungendo l'oggetto
Sistema
al progetto vengono visualizzate automaticamente le categorie di proprietà DataEOra
, Dispositivo
, Visualizzazione
e Applicazione
. Associare queste proprietà alle variabili utilizzando il browser Collegamento dinamico.A runtime, le proprietà dell'interfaccia di rete vengono aggiunte automaticamente alle proprietà dell'oggetto
Sistema
e visualizzano le impostazioni correnti. Ad esempio, se il sistema dispone di un'interfaccia di rete LAN configurata con due indirizzi IP aggiuntivi, in fase di runtime, le proprietà dell'oggetto Sistema
contengono una categoria Interfacce di rete
con indirizzi IP aggiuntivi per la rete LAN.Fornire un feedback