Modificare la lingua dell'interfaccia

Modificare la lingua dell'interfaccia per visualizzare una lingua diversa in tutta l'applicazione
FactoryTalk Optix Studio
in fase di progettazione e a runtime.
  • Per modificare la lingua dell'interfaccia, procedere secondo una delle opzioni seguenti:
    • In
      Vista progetto
      , selezionare il nodo del progetto, quindi in
      Proprietà
      espandere
      Localizzazione
      e in
      Impostazioni locali
      selezionare la lingua.
    • Selezionare
      Opzioni FactoryTalk Optix Studio
      , quindi in
      Lingua e impostazioni locali
      selezionare la lingua.  
    • Eseguire l'accesso con un utente con una lingua diversa selezionata nelle impostazioni locali.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal