Ripristinare un progetto a un commit
Ripristinare una versione precedente di un progetto.
SUGGERIMENTO:
Quando si ripristina un'operazione, il progetto sul repository locale si aggiorna in modo da includere i contenuti del commit selezionato. Il ripristino di un commit elimina in modo permanente qualsiasi commit che si è verificato dopo il commit ripristinato.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Visualizza cronologia
- Selezionare un commit in cui ripristinare il progetto.
- SelezionareRipristina.
Cronologia versioni
si chiude e il progetto aperto include le modifiche del commit selezionato.restore project
Fornire un feedback