- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Polilinea
Polilinea che può essere adattata a seconda delle esigenze di progettazione
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Colore bordo | LineColor | Colore del bordo del poligono | |
Colore di riempimento | FillColor | Colore di riempimento dell'area del poligono | |
Spessore | LineThickness | Spessore linea | |
Lampeggia | Blink | Consente all'oggetto di lampeggiare periodicamente, ignorato quando l'oggetto non è visibile | |
Percorso | Path | Percorso | |
Visibile ai clic | HitTestVisible | Vero: intercetta i clic dell'utente. Falso: non intercetta i clic dell'utente, che vengono invece passati all'oggetto sottostante, in base all'ordine sull'asse Z | |
Elemento da muovere | MoveTarget | (Ereditato dal Contenitore) | |
Visibile | Visible | (Ereditato da Elemento) | |
Abilitato | Enabled | (Ereditato da Elemento) | |
Opacità | Opacity | (Ereditato da Elemento) | |
Margine sinistro | LeftMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine superiore | TopMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine destro | RightMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine inferiore | BottomMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Larghezza | Width | (Ereditato da Elemento) | |
Altezza | Height | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento orizzontale | HorizontalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento verticale | VerticalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Rotazione | Rotation | (Ereditato da Elemento) |
Eventi
Evento MouseDown
- BrowseName
Evento che viene attivato quando il pulsante sinistro del mouse viene premuto (fronte di discesa)
Evento MouseUp
- BrowseName
Evento che viene attivato quando il pulsante sinistro del mouse viene rilasciato (fronte di salita)
Fornire un feedback