Sviluppare un'etichetta che visualizzi la data e ora corrente

Creare un'etichetta e un collegamento dinamico a una variabile esposta da ClockLogic o Sistema per visualizzare la data e l'ora correnti a runtime.
Esempio di applicazione
Applicazione che visualizza la data e l'ora correnti a runtime.
SUGGERIMENTO:
È possibile scaricare un progetto di esempio da:
DisplayCurrentDateTime.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal