Aggiungere un dispositivo target

Configurare un dispositivo target per consentire il trasferimento di
Applicazioni FactoryTalk Optix
sulla rete.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, accanto a
    Esegui
    , selezionare il menu a discesa target.
  2. (Opzionale) In
    Impostazioni dispositivo target
    , per visualizzare solo i dispositivi target remoti attivi, attivare/disattivare
    Dispositivi remoti attivi
    .
    SUGGERIMENTO: Aggiornare i dispositivi target remoti selezionando
    Aggiorna
    .
  3. Selezionare uno dei seguenti:
    • Una cartella e
      Add
      .
    • Un dispositivo
      FactoryTalk®Remote Access
      e
      Add
      per aggiungere un dispositivo accessibile dalla rete del dispositivo selezionato
      FactoryTalk Remote Access
      .
  4. (Opzionale) In
    Nome
    , modificare il nome del dispositivo target.
    IMPORTANTE: Solo i caratteri alfanumerici sono consentiti nel nome.
  5. In
    Indirizzo IP
    immettere l'indirizzo IP del dispositivo target.
  6. In
    Nome utente
    , immettere il nome utente per accedere al dispositivo target.
    Nome utente
    Windows®
    Un nome utente di sistema:
    • DOMAIN\
      username
      , per gli utenti di dominio.
    • .username
      , per utenti locali su dispositivi appartenenti al dominio.
    • username
      , per utenti locali su dispositivi non appartenenti al dominio.
    Nome utente Linux
    Un nome utente amministratore.
    IMPORTANTE: È necessario configurare una password per l'utente sul dispositivo target.
  7. (Opzionale) In
    Percorso destinazione
    , immettere il percorso sul dispositivo target in cui trasferire l'applicazione.
    SUGGERIMENTO: Il percorso destinazione di trasferimento predefinito per i dispositivi target Windows è
    %localappdata%
    . Definire un percorso personalizzato è utile quando la partizione
    C:\
    sul dispositivo target è protetta da scrittura. Il percorso destinazione per i dispositivi target Ubuntu è
    /home/<username>/Documents/Project_1
    NOTA: È possibile trasferire un solo progetto. Di conseguenza, qualsiasi applicazione trasferita in precedenza nel
    Percorso destinazione
    rimuove il percorso nella destinazione predefinita e qualsiasi applicazione precedentemente trasferita nella destinazione predefinita rimuove il
    Percorso destinazione
    .
    NOTA: Il
    Percorso destinazione
    non è supportato durante il trasferimento dell'esecuzione di
    FactoryTalk Optix
    come servizio.
  8. (Opzionale) Selezionare
    Crittografia progetto sul dispositivo
    per crittografare il progetto trasferito sul dispositivo target.
    Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia progetto su un dispositivo target.
  9. (Facoltativo) Selezionare
    Scarica progetto di origine sul dispositivo
    per scaricare il progetto di origine sul dispositivo target.
    SUGGERIMENTO: Il download del progetto di origine sul dispositivo target consente di caricare il progetto di origine dal dispositivo target al computer di sviluppo. Per ulteriori informazioni, vedere Aprire un progetto.
  10. (Opzionale) Per trasferire la directory
    ApplicationsFiles
    , selezionare
    Trasferisci file dell'applicazione
    .
    IMPORTANTE: Se si seleziona
    Trasferisci file dell'applicazione
    , nel nuovo trasferimento vengono sovrascritti
    ApplicationsFiles
    distribuiti in precedenza.
  11. (Opzionale) Per ottimizzare il progetto prima del trasferimento, selezionare
    Trasferisci progetto ottimizzato
    .
    IMPORTANTE:
    Progetti ottimizzati:
    • sono di dimensioni inferiori perché i nodi vengono caricati solo quando necessari a runtime.
    • Mantenere i tag in un repository di tag esterno e non nel repository del progetto.
    • Potrebbe essere necessario più tempo per caricare e modificare le pagine su dispositivi a basse prestazioni.
    Non è possibile ottimizzare progetti contenenti server OPC UA che espongono l'intero modello o almeno un tag.
  12. Scegliere
    Seleziona
    per selezionare il dispositivo target.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal