Aprire un progetto

Aprire progetti da una cartella locale, una condivisione di rete o un repository di origine.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Progetto
    o aprire
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    Viene aperta la pagina iniziale.
  2. A sinistra, selezionare
    Apri
    .
  3. Nella parte superiore della pagina iniziale, selezionare:
    • Recente
      . Selezionare o sfogliare per selezionare il progetto da aprire, quindi selezionare
      Apri
      .
      SUGGERIMENTO: Quando si apre un progetto recente, vicino alla parte superiore della pagina iniziale, dopo
      Filtra
      , selezionare
      Tutti
      o
      Locale
      oppure
      Remoto
      . Selezionare la freccia per attivare/disattivare l'ordine dell'elenco in base alla data e ora più recente in cui i progetti sono stati modificati.
      SUGGERIMENTO: Per passare a un progetto, individuare e selezionare un file di progetto (
      .optix
      ) o un file di progetto esportato (
      .optixz
      ). Per passare a un template Optix, andare in
      C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      per selezionare il file template Optix (
      .optixt
      ) o il file template Optix esportato (
      .optixt.z
      ) da aprire. Per ulteriori informazioni sull'esportazione su file, vedere Esportare un progetto.
    • Remoto
      . Selezionare
      Remoto
      per selezionare il progetto da aprire, oppure immettere un URL per accedere a un progetto remoto:
      1. URL remoto
        . Inserire l'URL del repository remoto. Questa è la posizione URL in cui viene archiviato il file in remoto. Se l'URL non è noto, chiedere all'amministratore di sistema.
      2. Percorso
        . Entrare nella cartella sul computer locale in cui salvare ed eseguire il commit delle modifiche prima di eseguirne il push al repository remoto.
        SUGGERIMENTO: Selezionare
        Sfoglia file
        per passare a un progetto. Non è possibile modificare la posizione dei template Optix.
        SUGGERIMENTO: Se si accede a
        FactoryTalk Optix
        e a una soluzione di controllo di una versione supportata, la pagina iniziale visualizza automaticamente tutti i potenziali repository a cui è possibile accedere con l'account controllo di versione e tutti i progetti che è possibile aprire. L'accesso a una soluzione di controllo delle versioni e a
        FactoryTalk®Hub
        sincronizza l'elenco dei repository. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare il controllo delle versioni.
      3. Selezionare
        Apri
        .
        Apertura del progetto da remoto
        viene visualizzato nella barra di stato e il progetto o il template Optix viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
    • Carica dal dispositivo
      . Selezionare il dispositivo in cui caricare il progetto nel computer di sviluppo, selezionare
      Connetti
      , quindi:
      1. Se richiesto, inserire la password.
      2. (Opzionale) Selezionare i file da caricare.
        SUGGERIMENTO: Selezionare i file opzionali da caricare dal dispositivo. Ad esempio, selezionare i file creati a runtime, come il database di ritentività, i database e così via.
      3. (Opzionale) Modificare la destinazione.
      4. Selezionare
        OK
        .
      Per ulteriori informazioni su come conservare i dati nei database di ritentività caricati dal dispositivo, vedere Gestire i dati caricati da un dispositivo.
      Per ulteriori informazioni su come scaricare progetti e template Optix nei dispositivi target, vedere Aggiungere un dispositivo target.
  4. Se il progetto viene crittografato con una password, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Immettere la password e selezionare
      Conferma
      .
    • Selezionare
      Continua senza password
      .
  5. Se i segreti del progetto sono archiviati nell'archivio chiavi remoto, selezionare
    Accedi
    nella barra degli strumenti, quindi:
    • Accedere con MyRockwell
      e accedere con
      E-mail
      FactoryTalk Hub
      e
      Password
      .
    • Accedere con SSO
      e accedere con le credenziali SSO.
    SUGGERIMENTO: Per utilizzare i segreti del progetto è necessario far parte di un'organizzazione pertinente
    FactoryTalk Hub
    .
  6. Se il progetto o il template Optix è stato creato utilizzando una versione precedente di
    FactoryTalk Optix Studio
    , selezionare
    Aggiorna
    per aggiornare e aprire il progetto o il template Optix.
Viene aperto il progetto o il template Optix. Se era presente un progetto o template Optix già aperto, si apre una nuova istanza di
FactoryTalk Optix Studio
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal