Configurare il controllo delle versioni

Configurare il controllo delle versioni in
FactoryTalk Optix Studio
per il commit, il push e il pull delle modifiche al progetto.
  1. Nella barra del titolo, selezionare
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    , quindi
    Controllo versione
    .
  2. In
    Configurazione utente controllo versione
    , in
    Nome utente
    , immettere il nome utente.
    SUGGERIMENTO:
    Nome utente
    è il nome che appare accanto ai commit quando si apre
    Visualizza cronologia
    per un progetto. Visualizza cronologia identifica i commit con un avatar che utilizza la prima lettera del nome. Per ulteriori informazioni, vedere Cronologia versioni.
  3. In
    Email utente
    , immettere il proprio indirizzo e-mail.
  4. (Opzionale) Per eseguire il push e il pull da repository remoti di provider di controllo delle versioni supportati, configurare le identità utente. Vedere Aggiungere l'identità di un utente e Rimuovere l'identità di un utente.
  5. (Opzionale) Per sincronizzare i repository remoti disponibili tra istanze diverse
    FactoryTalk Optix Studio
    , accedere a
    FactoryTalk Hub
    . Vedere Sincronizzare l'elenco dei progetti remoti.
  6. Selezionare
    Salva
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal