Controllo versione
Creare versioni di un progetto o di un template Optix eseguendo il commit, il push e il pull delle modifiche.
È possibile utilizzare le seguenti soluzioni di controllo delle versioni in
FactoryTalk Optix Studio
:
Provider | Nuvola | Locale |
---|---|---|
Azure® DevOps | ![]() | |
Bitbucket™ | ![]() | |
GitHub® | ![]() | |
GitLab® | ![]() | ![]() |
SUGGERIMENTO:
È possibile controllare la versione dei progetti esternamente utilizzando gli strumenti CLI e GUI supportati da un provider di controllo versione.
Utilizzare un repository locale o remoto per ripristinare una versione precedente ed eliminare le modifiche che non si desidera implementare. Da un repository remoto, è possibile visualizzare e accettare le modifiche apportate da altri utenti o eseguire il pull delle modifiche inviate in push da un altro utente per visualizzare e implementare le modifiche nell'editor di anteprima pull prima di effettuare il push delle modifiche.
FactoryTalk Optix Studio
visualizza i messaggi di sincronizzazione aggiornati nella barra di stato per indicare che:- Non è presente nessun repository remoto disponibile per questo progetto.
- Sono presenti modifiche remote per il pull.
- Sono presenti modifiche locali per il push.
- Sono presenti modifiche locali e remote per push e pull.
- Il progetto è sincronizzato.
Fornire un feedback