Rimuovere l'identità di un utente

Rimuovere la propria identità
FactoryTalk Optix
se non è più necessario eseguire il push nei repository remoti e pull dai repository remoti.
  1. Selezionare
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Selezionare
    Controllo versione
    .
  3. In
    Login identità provider
    selezionare la propria identità del provider di controllo delle versioni, quindi selezionare
    Elimina
    .
La propria identità del provider di controllo versioni viene rimossa. Se si cerca di eseguire il push di qualsiasi modifica nel repository remoto, verrà richiesto di autenticarsi creando nuovamente l'identità del provider di controllo delle versioni.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal