Gestire i dati caricati da un dispositivo

Conservare o eliminare i dati dal database di ritentività per un progetto che è stato caricato da un dispositivo.
Prerequisiti
  1. Per gestire i dati caricati da un dispositivo
  2. In
    Vista progetto
    , passare il puntatore del mouse su un database di ritentività e selezionare
    .
  3. In
    Applica dati mantenuti
    , selezionare:
    • Applica
      . Applicare i dati mantenuti dal progetto che sono stati caricati dal dispositivo.
    • Elimina
      . Eliminare i dati mantenuti dal progetto che sono stati caricati dal dispositivo.
    • Annulla
      . Annulla l'operazione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal