Esportare un progetto

Esportare un progetto per archiviare il progetto o per inviare il progetto a un altro utente in un singolo file. È possibile proteggere il progetto esportato con una password.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare l'elenco a discesa accanto a
    Salva
    .
  2. Selezionare
    Esporta
    Da progetto a file
    .
  3. (Opzionale) Modificare il nome del progetto.
  4. (Opzionale) Modificare la posizione in cui esportare il progetto.
  5. (Opzionale) Immettere una password per proteggere il progetto esportato.
  6. Selezionare
    Esporta
    .
Il progetto viene esportato nella posizione indicata e gli viene aggiunta l'estensione .optixz.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal