Aggiungere oggetti

Aggiungere un'etichetta e un oggetto NetLogic ClockLogic o Sistema come origine dell'ora e della data correnti.
  1. Aggiungere un'etichetta per visualizzare data e ora:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Edit
      e immettere
      DateTimeLabel
  2. Per uno dei seguenti casi:
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal