Creare un progetto
Un progetto è un contenitore di elementi con i quali si realizza un'
Applicazione FactoryTalk Optix
.- Nella barra degli strumenti principale, selezionareo aprireProgettoFactoryTalk Optix Studio.Viene aperta la pagina iniziale.
- SelezionareNuovo.
- Selezionare il tipo di progetto:SUGGERIMENTO: Il tipo di progetto selezionato non influisce sulle funzionalità di trasferimento. È possibile trasferire qualsiasi tipo di progetto a qualsiasi tipo di dispositivo target. Per ulteriori informazioni, vedere Trasferimento di progetti.
- Predefinito. Creare un progetto con tutte le categorie configurate e una finestra principale inVista progetto.
- OptixPanel. Creare un progetto con tutte le categorie configurate e una finestra principale inVista progetto, inoltre:
- Un oggettoSistemacon un widgetFT Remote Accesspreconfigurato per richiedere l'accesso al server FactoryTalk Remote Access e l'assistenza dall'applicazione FactoryTalk Remote Access.
- Una cartellaSettingsWidgetscontenente widgetImpostazioni di rete,Impostazioni del dispositivo,Data e oraeCarica applicazione.
- Una finestra principale che visualizza e consente di navigare tra i widget predefiniti a runtime e di posizionare il proprio contenuto nella Home page della finestra.
- Cambio automatico della lingua per i widget.
- Una tastiera virtuale abilitata
- Template Optix. Creare un progetto in base al contenuto presente nel template Optix definito dall'utente.
- Vuoto. Per creare un progetto vuoto che non ha contenuto predefinito, inOpzioni FactoryTalk Optix Studio, selezionareModalità avanzata, quindi riavviareFactoryTalk Optix Studioper selezionareVuotonella pagina iniziale. Vedere Impostare le opzioni.
- InNome, immettere il nome del progetto.
- InPercorso, immettere il percorso del progetto o sfogliare per raggiungerlo.La posizione predefinita èC:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects
- (Opzionale) Per crittografare le password del progetto, gli oggetti personalizzati che hanno il tipo di datiPassworde i fileYAMLche rappresentano il modello informativo del progetto, selezionare l'opzione accanto aModalità crittografia segreti, quindi perCrittografia segreti nuovi progettiselezionare:
- Archivio chiavi remoto. Crittografare i segreti del progetto utilizzando un archivio chiavi remoto. È necessario aver effettuato l'accesso aFactoryTalk Hube far parte di un'organizzazione pertinente.
- Password fornita dall'utente. Crittografare i segreti del progetto con una password.
SUGGERIMENTO: Per ulteriori informazioni sulla crittografia dei segreti e sulla crittografia predefinita del progetto per i nuovi progetti, vedere Crittografia dei segreti del progetto e Impostare le opzioni. - InImpostare le dimensioni della finestra principale, specificare la larghezza e l'altezza della finestra principale quando si creano progetti:
- SelezionareDimensioni personalizzatee immettere nuoveLarghezzaeAltezzaper una nuova dimensione della finestra personalizzata. La dimensione predefinita della finestra personalizzata è 400 x 400 pixel.
- Selezionare una dimensione della finestra preconfigurata.
- Selezionare una dimensioneOptixPanelse si sta creando un progetto OptixPanel.
- SelezionareCrea.
Viene aperto il nuovo progetto. Se era presente un progetto esistente già aperto, il progetto si apre in una nuova istanza di
FactoryTalk Optix
.project
optix panel
default
blank
window size
Fornire un feedback