Impostare le opzioni
Impostazioni globali specifiche per il software
FactoryTalk Optix Studio
.Le impostazioni globali includono la lingua visualizzata nell'interfaccia utente, l'attivazione dei messaggi di log, l'attivazione delle funzionalità in corso di sviluppo, l'editor di codice predefinito per qualsiasi codice C# per le NetLogic, l'unità di misura per le lunghezze fisiche e le impostazioni di controllo versione.
- Nella barra del titolo diFactoryTalk Optix, selezionare la freccia in giù dopoe selezionareOpzioni FactoryTalk Optix StudioOpzioni FactoryTalk Optix Studio.
- InOpzioni FactoryTalk Optix Studio, selezionareOptix Studioe compilare:
- Lingua e impostazioni locali. Selezionare la lingua dell'interfaccia utente.
- Lingua dei nuovi oggetti. Selezionare la lingua utilizzata per visualizzare i nomi degli oggetti nelle descrizioni per i nuovi oggetti grafici. SelezionareInglese (Stati Uniti)oStessa lingua dell'IDE.SUGGERIMENTO:È possibile utilizzare caratteri speciali e segni diacritici specifici per le lingue supportate nei nomi degli oggetti e nelle proprietà degli oggetti.Se si utilizzano caratteri speciali in componenti visibili a runtime, assicurarsi che i dispositivi target includano un font che supporti questi caratteri speciali. Vedere Importare caratteri.
- Modalità avanzata. Attivare la visualizzazione avanzata dei messaggi di log nel pannelloOutput. La selezione dellaModalità avanzatae il riavvio diFactoryTalk Optixconsentono di creare un progettovuotosenza contenuti predefiniti nella pagina iniziale.
- Crittografia dei segreti del nuovo progetto. Impostare il metodo di crittografia dei segreti predefinito per i nuovi progetti:
- Archivio chiavi remoto. Mantenere i segreti del progetto in un archivio chiavi remoto. Questa è l'impostazione predefinita.
- Password fornita dall'utente. Crittografare i segreti del progetto con una password.
- Nessuno. Non crittografare i segreti del progetto.
- Mostra funzionalità in anteprima. Attivare le funzionalità diFactoryTalk Optix Studioin corso di sviluppo, che possono causare instabilità nei progetti.
- Editor di codice. Impostare l'editor di codice predefinito da utilizzare con il codice C# delle NetLogic.
- Unità lunghezza fisica. Impostare l'unità di misura predefinita per le lunghezze fisiche.
- Livello di log di FTOptix Studio. Impostare il livello massimo del log da visualizzare nei file di log dati e nel riquadroOutput:
- Errore. Messaggi di errore.
- Avviso. Messaggi di avviso.
- Info. Messaggi informativi.
- Verbose 1. Messaggio dettagliato di primo livello per la risoluzione dei problemi.
- Verbose 2. Messaggio dettagliato di secondo livello per la risoluzione dei problemi.
- Stile caratteri. Impostare lo stile del carattere per l'interfaccia utente solo nella versione desktop diFactoryTalk Optix. Accettare la famiglia di fontRobotopredefinita oppure selezionareSistemaper utilizzare il font predefinito del sistema operativo.
- Avvisi di sicurezza. Selezionare per visualizzare nuovamente eventuali avvisi C# sull'esecuzione di riferimenti critici alla sicurezza se l'opzioneNon mostrare più questo avvisoè stata selezionata in precedenza durante la visualizzazione di un messaggio.
- SelezionareControllo versionee sottoConfigurazione utente controllo versionecompilare:
- Nome utente. Il nome utente dell'account utente loggato quando un progetto viene archiviato in un repository di controllo versione.
- Email utente. L'indirizzo e-mail dell'account utente loggato quando un progetto viene archiviato in un repository di controllo versione.
- InProvider di controllo versione e IDselezionare il provider da utilizzare e selezionareAggiungi identitàinSeleziona un provider. Dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali, il provider selezionato viene visualizzato sottoLogin identità providercon il nome utente dell'utente connesso.
- SelezionareSalva.
Fornire un feedback