Configurare un pulsante per aprire una finestra di dialogo
Per visualizzare una finestra di dialogo a runtime, un altro oggetto deve chiamare un metodo specifico.
Prerequisiti
- Creare un pulsante. Vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.
- Creare un tipo finestra di dialogo. Vedere Creare un tipo di oggetto grafico.
- Per configurare un pulsante per aprire una finestra di dialogo
- InVista progetto, selezionare un oggetto pulsante.
- InEventi, accanto all'evento MouseClick, selezionaree .
- Creare un collegamento dinamico tra l'argomentoDialogoeFinestra di dialogo (type).Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback