Configurare una griglia dati
Configurare una griglia dati per visualizzare i dati da un nodo del progetto o da un database.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare .
- InProprietà, procedere in uno dei modi seguenti:
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàModelloe un nodo di progetto. Si ottengono valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Ad esempio, selezionare la cartellaModellocon oggetti che contengono dati. Per ulteriori informazioni, vedere Nodi di progetto.
- Creare un collegamento dinamico tra la proprietàModelloe un oggetto database. In questo modo si ottengono i dati contenuti nelle tabelle di database.Ad esempio, selezionare un oggetto database Incorporato, ODBC o InfluxDB. Per ulteriori informazioni, vedere Database.
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici. - (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostandoItemKind.SUGGERIMENTO:La proprietàItemKindviene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figlio.Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggettoMotor,ItemKindviene automaticamente impostato con il riferimento al tipoMotor. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (Motor1,Motor2,Motor3e così via).
- (Opzionale) InQuery, immettere una query SQL standard per filtrare gli elementi ottenuti da un database o dai nodi del progetto come specificato inModello.Per ulteriori informazioni, vedere Query SQL.Ad esempio:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (Opzionale) Creare un collegamento dinamico tra l'Elemento selezionatoe l'elemento da selezionare per impostazione predefinita.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- (Opzionale) ImpostarePermetti deselezionesuVeroper abilitare la cancellazione degli elementi selezionati nell'oggetto.
- Aggiungere colonne alla griglia selezionandoaccanto aColonne.
- Configurare le colonne impostando i valori delle proprietàTestoeTitolo.
- (Opzionale) InEventi, associareSelezione modificatacon il metodoAggiorna.Gli elementi contenuti nell'oggetto si aggiornano ogni volta che si interagisce con l'oggetto.
- (Opzionale) Ordinare gli elementi impostando i valoriDirezione ordinamentoeOrdina per.
data grid
Fornire un feedback