Visualizzare una finestra di dialogo al cambiamento del valore
Visualizzare una finestra di dialogo quando il valore della variabile o del tag cambia in un valore diverso.
Esempio di applicazione
Il pannello viene visualizzato quando il valore della casella di selezione cambia.


NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
DisplayDialog.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione


Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Esegui
Fornire un feedback