Aggiungere una casella di selezione
Creare una variabile e una casella di selezione per controllare il valore che determina se visualizzare o meno un pannello.
SUGGERIMENTO:
Invece di aggiungere una variabile e una casella di selezione, è possibile configurare un driver di comunicazione e importare un valore di variabile da un controller. Per ulteriori informazioni, vedere Driver di comunicazione.
- Aggiungere e configurare una variabile per il valore della casella di selezione:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse suVariabile 1e selezionare .SUGGERIMENTO: Anziché utilizzare un evento di cambiamento, è anche possibile configurare un evento su transizione. Per ulteriori informazioni sugli eventi, vedere Eventi.
- Aggiungere una casella di selezione e collegare il valore della casella di selezione alla variabile:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWIndow (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback