Visualizzare i riferimenti dei nodi

Visualizzare i riferimenti per visualizzare tutti gli oggetti del modello informativo che fanno riferimento a un nodo.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo o sull'elemento e selezionare
    Mostra riferimenti
    .
  2. In
    Riferimenti di (nome)
    , selezionare un percorso, quindi
    Vai a...
FactoryTalk Optix Studio
consente di passare all'istanza del tipo. Gli oggetti a cui si fa riferimento in una NetLogic non vengono mostrati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal