Creare un modulo di cambio utente

Aggiungere un riquadro di login persistente alla finestra principale.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    .
  2. In , cercare
    Change User form
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Modulo di cambio utente
    su
    UI
    nella
    Vista progetto
    .
  4. Selezionare
    Chiudi
    .
  5. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    ModuloDiCambioUtente1
    ModuloDiCambioUtente
    .
  6. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Utenti
    e
    ProjectName
    Sicurezza
    Utenti
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal