Creare un pulsante per riavviare l'applicazione
È necessario riavviare l'
FTOptixApplication
in modo che le modifiche di data e ora nel widget abbiano effetto.Creare un pulsante per riavviare l'
FTOptixApplication
.- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella che conterrà il pulsante e selezionare .Viene visualizzatoPulsante# (type)inVista progetto.
- ConPulsante# (type)selezionato, inProprietàsottoEventi, selezionareAggiungi nuovo metodoaccanto all'evento, ad esempio unEvento MouseClick, con cui si desidera riavviare l'FTOptixApplication.
- EspandereComandi di base, selezionareRiavvia, quindi scegliereSeleziona.
restart
restart application
Fornire un feedback