Salvare un progetto

Salvare un progetto

Archiviare progetti o template Optix localmente, in un repository per il controllo versione, in un'unità di rete o in un'unità rimovibile.
  • Salvare il progetto in uno dei tre modi seguenti:
  • Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Salva
    .
    Il progetto viene salvato nella stessa posizione in cui è stato aperto il progetto.
  • Dalla barra degli strumenti, selezionare la freccia giù dopo
    Salva
    , selezionare
    Salva con nome
    , quindi in
    Salva progetto con nome
    , salvare il progetto come progetto o template Optix:
    1. Nome
      . Immettere il nuovo nome.
    2. Salva come tipo
      . Selezionare
      Progetto Optix
      per salvare il progetto con estensione .optix o
      Template Optix
      per salvare il progetto con estensione .optixt.
    3. Percorso
      . Immettere la posizione in cui salvare il progetto o il template Optix.
      SUGGERIMENTO: La posizione di salvataggio di un template è di sola lettura. Tutti i template sono archiviati in C:\Utenti\NomeUtente\Documenti\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates e il loro nome è preceduto da template_.
    4. (Opzionale) Per crittografare le password del template di progetto o Optix, gli oggetti personalizzati con il tipo di dati
      Password
      e i file
      YAML
      che rappresentano il modello informativo del progetto, selezionare l'opzione accanto a
      Modalità crittografia segreti
      , quindi selezionare una delle opzioni seguenti per
      Crittografia segreti nuovi progetti
      :
      • Archivio chiavi remoto
        . Crittografare i segreti del progetto utilizzando un archivio chiavi remoto. È necessario aver effettuato l'accesso a
        FactoryTalk Hub
        e far parte di un'organizzazione pertinente.
      • Password fornita dall'utente
        . Crittografare i segreti del progetto con una password.
      SUGGERIMENTO: Per ulteriori informazioni sulla crittografia dei segreti e sulla crittografia predefinita del progetto per i nuovi progetti, vedere Crittografia dei segreti del progetto e Impostare le opzioni.
    5. Selezionare
      OK
      .
  • Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Salva
    Salva ed esegui commit
    .
    Il progetto o template Optix viene salvato e viene eseguito il commit nel repository locale di controllo versione. Quando si esegue il commit delle modifiche al progetto per la prima volta, viene inizializzato un repository Git per il progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal