Debug delle NetLogic
Identificare, esaminare e correggere i problemi con le NetLogic di runtime e di fase di progettazione.
IMPORTANTE:
FactoryTalk Optix Studio
supporta solamente librerie .NET con framework di destinazione .NET Standard 8. Per eseguire il debug di Applicazioni FactoryTalk Optix
con Visual Studio®
o Visual Studio Code®
, installare .NET SDK.Approcci di debug
È possibile:
- Eseguire il debug delle NetLogic di runtime e di fase di progettazione in un progetto locale con un editor di codice esterno. Vedere Eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio Code e Eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio.
- Eseguire il debug delle NetLogic di runtime trasferite su dispositivi target Windows remoti. Vedere Eseguire il debug della NetLogic in remoto con Visual Studio.
- Eseguire il debug delle NetLogic di runtime e di fase di progettazione visualizzando i messaggi di log direttamente inFactoryTalk Optix Studio. Vedere Eseguire il debug delle NetLogic tramite registrazione in output.
Risoluzione dei problemi di debug comuni
In caso di errori con i debugger negli editor di codice esterni:
- Assicurarsi che la soluzione .NET venga compilata. InFactoryTalk Optix Studio, esaminare il riquadroOutputper gli errori di compilazione della soluzione .NET e correggere il codice NetLogic, se necessario. Vedere Riquadro Output.
- Assicurarsi di aver salvato il progetto e le NetLogic sia inFactoryTalk Optix Studiosia nell'editor di codice esterno.
- Assicurarsi che l'Applicazione FactoryTalk Optixutilizzi il codice più recente. Eseguire di nuovo l'Applicazione FactoryTalk Optix. Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
- Assicurarsi di aver collegato il debugger al processo corretto.
debug
Fornire un feedback