Eventi

Un
evento
si verifica a runtime per indicare che si è verificata una determinata situazione. Viene quindi eseguita un'azione o un metodo. Sia gli utenti che il sistema possono causare eventi sul dispositivo HMI. Ad esempio, un evento può verificarsi quando l'utente fa clic con il pulsante del mouse. Anche il sistema stesso può attivare eventi. Ad esempio, potrebbe verificarsi un evento quando un elemento grafico entra in uno stato specifico, come un cambiamento di un valore di colore.
Gli eventi includono:
  • Clic con il mouse
  • Pulsante del mouse premuto
  • Pulsante del mouse rilasciato
  • Caricamento del progetto
  • Cambiamento dei valori delle variabili
  • Valore della variabile che soddisfa la condizione specificata
  • Valore della variabile che esce dal range specificato
Gli eventi eseguono metodi per creare la logica dell'applicazione. Aggiungere un metodo a un evento e configurare quel metodo in modo che l'evento esegua quel metodo a runtime. Per ciascun evento, è necessario configurare uno o più metodi da eseguire. Quando l'evento viene attivato, viene utilizzato il metodo configurato. I metodi, a seconda del tipo di evento ed elemento, includono:
  • Crea oggetto
  • Crea variabile
  • Elimina nodo
  • Incrementa valore
  • Imposta valore bit
  • Imposta valore variabile
  • Attiva/disattiva valore
  • Inverti bit
  • Apri finestra di dialogo
  • Riconosce tutti gli allarmi attivi
  • Conferma tutti gli allarmi attivi
  • Cambia utente
  • Modifica testo
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal