Configurare un evento su transizione
Attivare metodi se il valore di una variabile o di una proprietà oggetto soddisfa una condizione specifica.
- InVista progetto, selezionare un oggetto o una variabile.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile o su una proprietà e selezionare .SUGGERIMENTO: Se necessario, selezionareper aggiungere una variabile.
- InEventi, daTransizione, selezionare:
- Uguale a
- Non uguale a
- Maggiore di
- Maggiore di o uguale a
- Minore di
- Minore di o uguale a
- Impostare la proprietàValore.SUGGERIMENTO: È possibile immettere il valore di soglia o aggiungere un collegamento dinamico al valore soglia. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Accanto aVariableTransitioned, selezionare.
- Selezionare un metodo:
- Per i metodi globali, espandereComandi.
- Per i metodi locali, espandere i nodi che espongono metodi (ad esempio, un nodoGrigliaDatiespone un metodoAggiorna) o espandere il nodo relativo a una specifica NetLogic.
- (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
meet condition
transition event
Fornire un feedback