Configurare un evento su cambiamento

Attivare metodi se il valore di una variabile o di una proprietà oggetto cambia.
SUGGERIMENTO: Se si utilizza un tag controller in un evento su cambiamento, il tag si aggiorna sempre in fase di runtime, anche se
Applicazione FactoryTalk Optix
non visualizza il valore del tag.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare un oggetto o una variabile.
  2. In
    Proprietà
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile o su una proprietà e selezionare
    Nuovo
    Evento su cambiamento
    .
    SUGGERIMENTO: Se necessario, selezionare
    Add
    per aggiungere una variabile.
  3. In
    Eventi
    , accanto a
    VariableChanged
    , selezionare
    Add
    .
  4. Selezionare un metodo:
    • Per i metodi globali, espandere
      Comandi
      .
    • Per i metodi locali, espandere i nodi che espongono metodi (ad esempio, un nodo
      GrigliaDati
      espone un metodo
      Aggiorna
      ) o espandere il nodo relativo a una specifica NetLogic.
  5. (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
  6. (Opzionale) Selezionare altri metodi ripetendo i passaggi da 3 a 5.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal