Implementazione della NetLogic UIPopulator

Puntare la NetLogic agli oggetti grafici.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare
    UIPopulator
    .
  2. In
    Proprietà
    , in alto, selezionare
    Add
    e selezionare
    Variabile
    .
  3. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
    Edit
    e immettere
    ModelObject
    .
  4. Accanto a
    ModelObject
    , selezionare
    Int32
    e selezionare
    NodeId
    .
    SUGGERIMENTO: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare la casella di controllo
    Mostra tutti
    .
  5. Creare un collegamento dinamico tra
    ModelObject
    and
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    Elenco1
    Elemento selezionato (Pointer)
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal