Configurare il firewall per un server OPC UA

Se un'applicazione dispone di un server OPC UA in esecuzione in Windows®, aprire la porta specificata nella proprietà
Server URL endpoint
del server OPC UA.
  • Per configurare il firewall per un server OPC UA
  • Quando si esegue un progetto con un oggetto server OPC UA, se richiesto, accettare la richiesta di configurazione di una regola del firewall.
Viene creata la regola del firewall
runtime
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal