Aggiungere un server OPC UA

Configurare un server OPC UA aggiungendo l'oggetto server OPC UA al progetto e modificando le proprietà del server.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    OPC-UA
    e selezionare
    Nuovo
    Server OPC UA
    .
  2. In
    Proprietà
    , configurare il server OPC UA.
    • URL dell'endpoint
      . Protocollo di comunicazione e indirizzo di rete dell'endpoint sul server OPC UA.
    • Numero massimo di connessioni
      . Numero massimo di client che possono collegarsi al server OPC UA.
    • Usa percorso dei nodi nei NodeIds
      . Pubblicare nodi con ID che visualizzano il percorso del nodo in questo formato
      ns=
      <namespace>
      ;s=
      Path.To.Node
      . Ad esempio
      ns=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1
      .
    • Intervallo di campionamento
      . Intervallo di tempo tra una lettura delle variabili di campo e la successiva, da parte del server OPC UA.
    • Massima lunghezza degli array
      . Il numero massimo di elementi di un array.
    • Modalità sicurezza messaggi minima
      :
      • Nessuno
        . I messaggi possono essere non firmati e non crittografati.
      • Firma
        . I messaggi devono essere firmati o firmati e crittografati.
      • Firma e crittografia
        . I messaggi devono essere firmati e crittografati.
    • Criteri di sicurezza minima
      :
      • Nessuno
        . Il server OPC UA non richiede un criterio di sicurezza specifico.
      • Basic256Sha256
        . Il server OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Il server OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Il server OPC UA richiede questo criterio di sicurezza.
    • File certificato server
      . Il file
      DER
      di certificato pubblico del server OPC UA (X509v3).
      SUGGERIMENTO:
      Il file del certificato server deve essere presente nella cartella
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      .
      Se specificato, deve essere specificata anche la chiave privata. Se non specificato dal server, viene generato automaticamente a runtime nella cartella
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      .
    • File chiave privata server
      . Il file
      PEM
      di chiave privata del server OPC UA codificato con ASCII Base64.
      SUGGERIMENTO:
      Il file della chiave privata del server deve essere presente nella cartella
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      .
      Se specificato, deve essere specificato anche il certificato. Se non specificato, viene generato automaticamente a runtime nella cartella
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      .
    • URI prodotto
      . Un URI che identifica globalmente il software.
    • Nome prodotto
      . Il nome del software.
    • Nome produttore
      . Il nome del produttore del software.
  3. In
    Proprietà
    , accanto a
    Nodi da pubblicare
    , selezionare
    Add
    .
    Per la pubblicazione di nodi viene visualizzata una configurazione dei nodi in
    Nodi da pubblicare
    .
    IMPORTANTE: La pubblicazione dei nodi pubblica sempre i nodi figli.
  4. In
    Configurazione
    #
    :
    • Aggiungere un nodo. Accanto a
      Nodi
      , selezionare
      Add
      e configurare il nodo modificando le relative proprietà. Ripetere se necessario.
    • Aggiungere un utente. Accanto a
      Utenti
      , selezionare
      Add
      e configurare l'utente. Ripetere se necessario.
      IMPORTANTE: Se si espongono nodi specifici invece dell'intero progetto, è necessario specificare almeno un utente. L'utente può essere l'utente predefinito Anonimo.
    • Per esporre nodi di logica business a client OPC UA impostare
      PublishDynamicConfigurationNodes
      su
      Vero
      .
      I nodi della logica business includono: collegamenti dinamici o variabili collegate, convertitori e gestori eventi o metodi associati agli eventi.
  5. Se necessario, ripetere da 3 a 4.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal