Installare pacchetti NuGet in Visual Studio Code

Installare i pacchetti NuGet utilizzando l'estensione NuGet Gallery.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
non è responsabile di alcun software di terze parti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni, la sicurezza, gli aggiornamenti o la compatibilità con i nostri prodotti. Qualsiasi utilizzo di software di terze parti è a rischio dell'utente e non forniamo supporto, garanzie o assicurazioni per tale software. Gli utenti devono fare riferimento ai rispettivi fornitori di terze parti per assistenza e termini di licenza.
Prerequisiti
Impostare Visual Studio Code come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per installare pacchetti NuGet in Visual Studio Code
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri Soluzione .NET
    .
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    SUGGERIMENTO: Rockwell Automation consiglia di utilizzare
    Visual Studio®
    2022 o
    Visual Studio Code
    come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  3. In Visual Studio Code, installare l'estensione di NuGet Gallery NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace.
  4. In NuGet Gallery, installare i pacchetti NuGet necessari.
  5. Salvare il file
    CSPROJ
    .
  6. Compilare il progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal